Histoire du logo Mitsubishi

L'année 2001 a marqué le 80e anniversaire de la création de Mitsubishi Electric. Il s'agit également de l'année où nous avons adopté « Changes for the Better » comme slogan de notre entreprise. Cette phrase exprime notre volonté d'amélioration continue dans le but de créer en permanence de meilleurs produits. L'histoire énoncée ci-dessous décrit comment le logo Mitsubishi est né, et la manière dont celui-ci ainsi que le slogan de notre entreprise ont évolué pour être ce qu'ils sont aujourd'hui.

Origine du logo Mitsubishi

Dans les années 1870, la compagnie de transport maritime Shokai Tsukumo, précurseur de Mitsubishi, utilisait une image représentant une châtaigne d'eau triangulaire sur les pavillons de ses navires, et c'est de cette représentation que le logo aux trois losanges actuel de Mitsubishi provient. Il est inspiré des armoiries familiales de Yataro Iwasaki, le fondateur de Tsukumo Shokai, qui représentent trois losanges superposés et de celles de la famille Yamanouchi du clan Tosa, représentant trois feuilles de chêne. Les archives portent à croire que le choix de Mitsubishi comme nom de société a été décidé ultérieurement.

Origine du logo Mitsubishi

1921

Mitsubishi Electric est créée lorsque Mitsubishi Shipbuilding Co. (aujourd'hui Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) transforma une usine située à Kobe pour la fabrication de moteurs électriques.

1955

Le nom officiel de la société et la police d'écriture sont déterminés. La police est appelée Mitarashi-ryu et est utilisée jusqu'en 1963.

Le logo Mitsubishi de 1955 à 1963

1964

Le logo Mitsubishi de 1964 à 1967

Le slogan de l'entreprise, qui se traduit par « avec vous aujourd'hui et demain » est adopté (au Japon uniquement) dans le but de construire une image d'entreprise familière chez les consommateurs.

1968

Un nouveau slogan, « ADVANCED AND EVER ADVANCING » est lancé. Le Président Okubo, PDG de Mitsubishi Electric à l'époque, explique que « nous avons conçu le slogan pour asseoir notre position dans l'industrie du futur grâce à notre expertise technique, et pour établir une attitude d'entreprise cultivant et favorisant les compétences de gestion, de sorte qu'une nouvelle image de marque imprègne la société tant à l'échelle interne qu'externe. »

Le logo Mitsubishi de 1968 à 1984

1985

Une campagne sur l'image de marque est réalisée dans le but d'améliorer celle-ci. Le logo « MITSUBISHI bleu » est conçu pour être utilisé au Japon afin de créer un sentiment d'individualisme au sein du Groupe Mitsubishi. À l'étranger, un logo associant de manière simple le symbole aux trois losanges rouges familier et le nom « MITSUBISHI » est créé. Un nouveau slogan se traduisant plus ou moins par « SOCIO-TECH : améliorer les modes de vie grâce à la technologie » est adopté au Japon. Le slogan pour l'étranger demeure inchangé.

Le logo Mitsubishi de 1985 à 2000

2001

À l'occasion du 80e anniversaire de Mitsubishi Electric, la philosophie de l'entreprise est reformulée et le slogan devient « Changes for the Better » et il est utilisé comme un message cohérent à la fois au Japon et à l'étranger. Le logo « MITSUBISHI bleu » continue d'être utilisé au Japon, tandis que « MITSUBISHI ELECTRIC » est utilisé à l'étranger afin d'engendrer un caractère distinctif au sein du Groupe Mitsubishi.

Le logo Mitsubishi de 2001 à 2013

2014

Les sociétés japonaises de Mitsubishi Electric commencent à adopter le logo aux trois losanges rouges auparavant exclusivement utilisé à l'étranger. Le renforcement de la compétitivité de l'entreprise à l'échelle mondiale est encouragé afin d'assurer une croissance durable.

Le logo Mitsubishi à compter de 2014