PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3234

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará módulos TFT-LCD a color SVGA de 10,4 pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados para aplicaciones industriales

Función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo

Versión PDF

TOKIO, 12 de diciembre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de unos módulos TFT-LCD a color SVGA de 10,4 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 milímetros de grosor. Los nuevos módulos están diseñados para aplicaciones industriales, incluidas máquinas herramienta de sistemas de medición, equipo de construcción, vehículos agrícolas, automatización industrial, y terminales de punto de venta de gasolineras. La venta de muestras comenzará el 31 de enero de 2019 a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

AA104SL02DDE11
Módulos TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric con paneles táctiles capacitivos proyectados

Los nuevos módulos cubrirán las crecientes demandas del sector industrial de cristales protectores más gruesos y resistentes que faciliten el uso del panel táctil a los operarios que lleven guantes. La precisa detección multitáctil funciona incluso si las pantallas del módulo se mojan. La combinación de estas vanguardistas funciones táctiles con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi Electric han creado nuevos modelos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y configuraciones de instalación. Los módulos TFT-LCD a color XGA de 10,4 pulgadas y VGA de 10,4 pulgadas también estarán disponibles de forma opcional para satisfacer las necesidades del cliente.

Características del producto

1)
Paneles táctiles capacitivos proyectados que brindan una operatividad del más alto nivel
- Cristal protector grueso de 5 milímetros, resistente a usos extremos
- Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
- Alto nivel de operatividad, incluso si se trabaja con guantes o si la pantalla se moja
2)
Solución total de panel táctil
- Solución integral que incluye el TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
- Adhesión óptica opcional* que permite obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos.
- Cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para distintos usos.
- Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente.
*Adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor de panel táctil y el cristal protector.

Programa de ventas

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Brillo (cd/m2) Envío
Módulos
TFT-LCD con
paneles táctiles
capacitivos proyectados
AA104SL02DDE11 10,4 pulgadas SVGA 560 31 de enero de 2019
AA104SL12DDE11 960

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.