ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3207

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric gibt Übernahme von ASTES4 SA in der Schweiz bekannt

Dadurch wird das weltweite Geschäft mit Laser-Blechbearbeitungsmaschinen gestärkt

PDF-Version

TOKIO, 06. August 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat am 03. August die Übernahme von ASTES4 SA (ASTES4) bekannt gegeben, einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von patentierten automatisierten Sortierlösungen für Laser-Blechbearbeitungsmaschinen spezialisiert hat. Mit ASTES4 als 100-prozentiger Tochtergesellschaft kann Mitsubishi Electric die automatisierten Sortiersysteme von ASTES4 in seine hochwertigen Laser-Blechbearbeitungsmaschinen einbetten und so integrierte Lösungen auf dem weltweiten Markt anbieten. Durch die Übernahme will das Unternehmen sein weltweites Geschäft weiter ausbauen.

Laser-Blechbearbeitungsmaschine, automatisiertes Sortiersystem

Das Geschäft von Mitsubishi Electric mit Laser-Blechbearbeitungsmaschinen entwickelt sich weltweit weiter, ob in Japan, Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, China, Südostasien oder Indien. Der Personalmangel in Produktionsstätten und die Fähigkeit von Faserlasern, höhere Volumen zu produzieren, führen allgemein dazu, dass die Nachfrage nach einer deutlich höheren Produktivität durch Automatisierung der Laser-Blechbearbeitung, einschließlich der Vor- und Nachverarbeitung, steigt. Die Laser-Blechbearbeitung umfasst folgende Schritte: Laden des Materials, Laserschneiden, Entladen der geschnittenen Materialien sowie Entfernen und Sortieren der geschnittenen Teile aus dem Rahmen. In letzter Zeit steigt die weltweite Nachfrage nach solchen Sortierlösungen immer weiter an.

ASTES4 bietet flexible automatisierte Sortierlösungen für die Be- und Entladung sowie die Spezialsortierung verschiedener Materialien mit seiner proprietären patentierten Technologie mit überlegenen System-Engineering-Fähigkeiten, mit denen das gesamte Automatisierungssystem integriert werden kann.

Durch die Übernahme von ASTES4 wird Mitsubishi Electric seine Produktpalette von Automatisierungssystemen mit Sortierlösungen für Laser-Blechverarbeitungsmaschinen weiter ausbauen, um seinen geschätzten Kunden integrierte Lösungen anbieten zu können, die weniger manuelle Be- und Entlade- sowie Sortierarbeiten erfordern und damit höhere Produktivität und Effizienz ermöglichen.

Über ASTES4

Firmenname ASTES4 SA
CEO Gianpaolo Palladini
Standort Hauptsitz: Via Passeggiata, 3A – 6828 BALERNA, Schweiz
Kapital 3.580.000 CHF
Gründung Oktober 2013
Bereich Entwicklung, Produktion und Vertrieb von automatisierten Sortierlösungen für Laser-Blechbearbeitungsmaschinen

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.