ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2986
Erzeugt eine große, bewegliche Antenne, die ohne umfangreiche Konstruktion auskommt
TOKIO, 27. Januar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung eines innovativen Antennensystems namens SeaAerial bekannt, das einen Meerwasserstrahl in die Luft schießt und damit eine leitfähige Fontäne für die Übertragung und den Empfang von Radiofrequenzwellen erzeugt. Das System lässt sich problemlos vor oder entlang der Küste einsetzen. SeaAerial ist die weltweit erste Meerwasserantenne, die digitale terrestrische Ausstrahlungen für den normalen Sendebetrieb empfangen kann.
Eine Meerwasserfontäne kann als Antenne genutzt werden, wenn sie entsprechend isoliert wird. Daher hat Mitsubishi Electric nun eine isolierte Düse entwickelt, die selbst dann Radiowellen an die Antenne überträgt, wenn die Fontäne physisch mit der Meeresoberfläche verbunden ist. Eine effektive Isolierung wird durch eine Viertelwellenlängen-Röhre in der Düse erreicht.
Eine der Herausforderungen bestand darin, die Effizienz der Antenne bzw. das richtige Verhältnis zwischen Strahlungsleistung und Eingangsleistung sicherzustellen, da Meerwasser wesentlich schlechter leitet als Metall. Daher ermittelte Mitsubishi Electric im Rahmen von Simulationen den richtigen Durchmesser der Fontäne und konnte damit einen Effizienzgrad von 70 % erzielen. Dies ist für die Übertragung und den Empfang von Signalen völlig ausreichend.
Die Größe einer Antenne hängt in der Regel von ihrer Betriebsfrequenz ab. Folglich kann die Höhe einer Niederfrequenzantenne in einigen Fällen Dutzende von Metern betragen, was eine komplizierte Konfiguration und eine riesige Tragkonstruktion erforderlich macht. Allein einen festen Aufstellungsort für eine solch große Antenne zu finden, kann schon viele Probleme mit sich bringen – ganz zu schweigen davon, wenn die Antenne verlegt werden muss. SeaAerial kann trotz ihrer Größe praktisch überall vor oder entlang der Küste installiert und bei Bedarf einfach per Schiff oder Frachter verlegt werden, da sie im Grunde nur eine Pumpe und eine isolierte Düse benötigt.
Mitsubishi Electric hat es sich zum Ziel gesetzt, Antennen mit neuen Funktionen und hervorragender Leistung zu entwickeln, und untersucht derzeit die Eignung von leitfähigen sowie umwandlungsfähigen Flüssigkeiten als neue Materialien für Antennen. Eine dieser hochnützlichen Flüssigkeiten ist Meerwasser, die größte Ressource der Erde.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.